This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:HVDD 的上电序列

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197123/ads8556-power-up-sequence-for-hvdd

器件型号:ADS8556

大家好、

关于此主题、

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091657/ads8556-voltage-value-on-refc-pin-and-power-sequencing-of-ads8556?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS8556%20AND%20SEQUENCE#

我的客户几乎同时尝试为 AVDD 和 HVDD 加电。 下面是波形。 HVDD 和 AVDD 之间的差值为典型值。 1.3V

  1. 此上电序列是否正常?
  2. 在线程中、会说"当 IHVDD 高于指定值时、芯片可能会过热。" IHVDD 的限制是多少?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、您好!

    [引用 userid="520939" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197123/ads8556-power-up-sequence-for-hvdd "]在该线程中,可以说:"当 IHVDD 高于指定值时,芯片可能过热。"[quote userid="520939" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197123/ads8556-power-up-sequence-for-hvdd。 IHVDD 的限制是多少?[/QUERP]

    让我看一下这两者、下周稍后让您知道。

    显然、V_AVDD 不是按照建议首先出现的、因此我们必须查看是否有任何违反规则的行为。 问题是我找不到 I_HVDD 规格、所以我必须在内部向团队咨询。

      

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    是否有任何更新?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    没有更新、我们昨天在美国度假。 我将在本周结束时向您提供最新信息。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    启动时的 HVDD 电流、或者 I_HVDDAATStartUp < 10mA。 提醒一下、T_J 不应超过150C。

    给出斜坡速率的速度、ESD 二极管看起来只导通1ms 至2ms。 您可能会在这段时间内超过额定温度、但请仔细检查启动电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Cole