This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:不适用于1G、而适用于1.6G 采样率

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198207/adc12j4000evm-not-working-for-1g-but-working-for-1-6g-sampling-rate

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000

大家好、

这是指 Francesco Raffaelli (https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838036/tsw14j56evm-data-converters-forum?keyMatch=FRANCESCO+ADC12J1600)之前询问的一个线程、 在该线程中、将 AD12J4000与 TSW14J56EVM Rev E 搭配使用时及其各自的 GUI、当我们在 GUI 中将 ADC 的采样率设置为1.6G 时、该过程有效、我能够采集数据。 但是、当我们选择1G 的采样率时、我们会收到屏幕截图中详述的误差。 根据该线程中提供的解决方案、我们尝试对1G 使用新的.ini 文件、但错误仍然存在。 它适用于1.6G、但不适用于1G。 我们是否需要对.ini 文件进行一些其他更改才能使其正常工作? 新的.ini 文件存在于随附线程中提供的解决方案中。

感谢您的帮助、并期待您的回应。

谢谢、此致、

Vaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    以1GSPS 的速率捕获数据时、您要尝试使用什么 JMODE?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    HSD Pro GUI 使用的 ini 文件中存在错误。 请将随附的文件放在 PC 上的以下目录中:

    C:\程序文件(x86)\德州仪器(TI)\高速数据转换器专业版\ 14J56revD 详细信息\ ADC 文件

    将 HSDC Pro 与上述设置一起使用时、请选择名为"ADC12J4000_BYPASS_1G"的 ini 文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC12J4000_5F00_BYPASS_5F00_1G.ini