This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:不可用于设置单个 DAC 范围通道。 仅 AM 可用于在每个单个 DAC 范围内设置一个通道。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199466/dac81416-not-available-to-set-individual-dac-range-channel-only-am-available-to-set-one-channel-from-every-single-dac-range

器件型号:DAC81416

大家好、

我正在使用 DAC81416HRAT 器件、在该器件上、可以一起为每个通道设置 DAC 范围、但不能将 DAC 的每个单通道设置为不同的电压。

每个 DAC 范围包含4个通道、其中每个 DAC AM 中只有一个通道可供设置。

如何设置单个电压的所有通道?

2.AM 可用于设置 DAC 数据寄存器中的 DAC 值、但无法读回该值。如何读取 DAC 数据寄存器值。

写入所有 DAC 寄存器的正确顺序是什么?