This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:远程接地跟踪的精度

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2187, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197443/dac81408-accuracy-for-remote-ground-tracking

器件型号:DAC81408
主题中讨论的其他器件:REF3025OPA2187

尊敬的技术支持团队:

 图67。 数据表第46页上的远程接地跟踪原理图。

 REFGND 引脚和 REF 引脚之间是否具有此精度?

求和电路和同相放大器中使用了1kΩ Ω 电阻器。 1.01kΩ、使用1%同相放大器时、1+(0.99kΩ Ω/ 0.99kΩ Ω)或1+(1.01kΩ Ω/±Ω)会漂移2%、这是否也会影响2.5V 2%等精度?

内部基准电 压范围为2.4975V 至 2.5025V (2.5V±0.1%)。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您是正确的、说通过添加这个额外的接地跟踪系统、将会在施加的基准电压上产生折衷。

    但该方案的优势在于、只要您选择容差为0.1%的电阻器、我们就可以校准整个系统的失调电压。

    如果由于运算放大器或 REF3025本身的偏移漂移而导致出现显著漂移、则该解决方案将难以实现所需的精度。 最终、系统设计人员需要在实施方案之前分析信号链。 该电路只是实现远程跟踪的一个示例。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    在本例中、我选择了具有低失调电压的 OPA2187运算放大器。 当我估算总体精度时、电阻器误差会产生显著影响、

    我问了这个问题。 容差为0.1%的电阻器的成本通常高于1%、我会考虑这一点。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    根据数据表、300mV 失调电压 可通过软件轻松补偿。

    DAC81408具有一个 OFFSETn 寄存器(偏移= 21h - 22h)、它是否可用于300mV 校正应用? 在下面的 E2E 中、它说了偏移来调节差分模式中的不平衡。 如果这不可用、是否可以将 DAC 设置为双极并使用在 FPGA 侧减去的偏移量设置代码? 例如、如果我想获取0V、我应该在 FPGA 侧设置-300mV。

    e2e.ti.com/.../3563170

    最棒的酒店

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    偏移寄存器只适用于差分操作模式。 您可以通过计算偏移代码并从实际代码中减去/加电、在加电后对 DAC 进行校准来以数字方式校正偏移。

    此致、

    AK