This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:加电序列

Guru**** 2826145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199045/ads7924-power-up-sequence

器件型号:ADS7924

大家好、  

我只想确认加电序列的任何要求、因为数据表中有一些信息。

要求 仅低于? 是否有任何时序要求?

  •  AVDD 必须在 DVDD (始终为 AVDD>DVDD)之前开启

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shoo、

    在绝对最大规格表中查找有关电源要求的信息的最佳位置。   查看该表、您可以看到以下内容:

    1. 务必使输入信号小于 AVDD 电源(用红色圆圈标出)。  这意味着、在 AVDD 加电之前、您不能应用任何输入信号。  这还意味着您不能超过 AVDD 超过0.3V 或低于接地低于0.3V。
    2. 在 DVDD 加电之前也不能应用数字信号(用绿色圆圈标出)。  与模拟输入类似、数字信号不能超过 DVDD 或低于 GND 0.3V。  请注意、无论 DVDD 如何、开漏器件(SCL 和 SDA)都可以耐受高达6V 的输入。
    3. AVDD >= DVDD (用蓝色圆圈标出)。  从实际意义上讲、这意味着应首先为 AVDD 供电、然后为 DVDD 供电。  当然、您可以同时为它们供电、但 DVDD 可能会更快地斜升、因此您需要注意确保不会发生这种情况。
    4. 没有特定的上电时序、但通常情况下、斜升电源速度非常慢或非单调电源斜升(例如欠压突降)会导致许多不同类型的器件出现问题。

     

    此致 、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    非常感谢!