This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:用于 ADC Launchpad 的 GUI 不能读取正确的电压

Guru**** 2804755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199789/ads131m08evm-gui-for-adc-launch-pad-doesn-t-read-the-right-voltage

器件型号:ADS131M08EVM

这是我第一次处理 ADC。 我最近推出了评估板来试用此 ADC。 我下载了 GUI、并将通道0连接到3.3V 线路。 因此、当我捕获数据时、我应该看到通道0的电压大约为3.3V、其他通道的电压大约为0。 但情况并非如此。 当我将 ADC 0连接到 3.3V 时、我看到的电压始终是 Vref 的一半。 不确定原因。 有人能解释原因吗? Vref 应该是什么?

我闭合了跳线5-6、基本上使其成为单端输入。 我还将3.3V 的接地端连接到引脚2和3、从而形成一个共用接地端。 时钟跳线默认为1-2。 如何读取正确的3.3V 电压?  

下面是 GUI 的屏幕截图: