This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:AVDD - DVDD 电源定序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200160/ads1235-avdd---dvdd-power-sequencing

器件型号:ADS1235

AVDD 和 DVDD 能否单独供电以节省功耗?

也就是说、一旦准备好转换、我可以为 DVDD 供电并通过 SPI 和控制 GPIO 进行通信、然后通过 AVDD 供电吗?

与上述问题分开、我们有一个现有设计、其中只有2个 ADS1235作为有源组件、一旦通过10k Ω 电阻器将复位驱动为高电平、电流将跳至>500mA。 我们移除了连接到 GPIO 的微控制器、但这2个 IC 会消耗这么大的电流、这似乎非常奇怪。 诊断它是否有任何起始点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    AVDD 和 DVDD 可独立供电、并可按任何顺序进行定序。  但是、ADS1235将保持复位状态、直到所有电源都处于标称工作电压。  因此、如果您关闭 AVDD 电源并且 DVDD 仍处于活动状态、器件将保持复位状态、直到 AVDD 再次通电。  因此答案是否定的、如果移除 AVDD 电源、则无法与 ADS1235通信。  另请注意、尽管通过 DVDD 配置了 GPIO、但实际上是由 AVDD 供电。

    关于过大电流的问题、我必须先查看原理图、然后才能发表评论。  您可以单击"我的图片"图标并与我开始私人对话、您可以在其中附加原理图。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的一个电阻器模块下方似乎有一个短路。 主要问题已解决、但现在要研究其他通信问题。