This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DDC232CKZXGT 的技术问题

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199912/ddc232-technical-question-for-ddc232ckzxgt

器件型号:DDC232

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我对 DDC232CKZXGT (模数转换器)有疑问

我们正在调试原型板。 但  DDC232CKZXGT 是意外的输入操作。

我们可能会被误解、 或者我们没有放置重要的电路 或放置过多的电路。   

那么、您能提供一些建议吗?


DDC232CKZXGT  与光电二极管集成时(无电流)。

*由 ADC 100%FS (0xFFFF)或0%FS (0x0100)读取的数据是什么?

 

2. 您能否提供原理图、说明哪些光电二极管阵列连接 了器件的共阳极和共阴极?

感谢您的耐心等待。

此致、

Takashi Matsumura

T4532730

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪位客户是这样吗?  如果无法公开披露、请告诉我、我可以向您发送电子邮件进行咨询。

    ----------------------------------------

    (1)

    客户能否检查其 VAVDD、DVDD、VREF 是否正确?

    看看它们是否可以缩短集成时间和/或更改范围?

    他们能否检查是否能够如数据表第11页配置寄存器部分所示正确读取测试图案?

    数据格式显示在数据表第20页"数据格式"和表12中

    (2)

    他们能否检查是否以数据表图3中所示的正确方向连接光电二极管?

    他们如何确保没有电流通过光电二极管?  可能存在一些泄漏电流和环境光来激励光电流?

    ------------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    要回答您的特定问题、如果我将其正确设置为#1、当没有来自 PD 的电流时、输出将为0%FS 或接近代码4096 (0xFFFFFFF 的0.04%)的值、由于偏移、会出现几百个代码的轻微误差。

    在#2上。 正如 Chien 在下面所说的、您可以查看图3。 由于电流必须流入 DDC、因此只有共阴极的可能性(请参阅图中的箭头方向)。 连接共阳极阵列的唯一方法是实际将偏置电阻与二极管串联、如本 应用手册中所述

    此致、

    教育