This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8555:等效于 DAC8554?

Guru**** 2882230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8554, DAC8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200158/dac8555-equilivent-to-dac8554

器件型号:DAC8555
主题中讨论的其他器件:DAC8554

我们在设计中使用 DAC8554、但由于器件短缺、有时很难找到、我看到 DAC8555是可用的。 我想知道我们是否可以将 DAC8555列为替代器件。 这些芯片之间有何差异? 我对他们数据表的理解是、除了 DAC8555以中标度启动、而 DAC8554位于底部之外、它们是相同的。 但是、如果这是唯一的差异、我希望他们能够分享数据表。 我是否缺少任何其他差异?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我也花了一点时间才找到了不同之处。 DAC8554具有两个地址引脚、可让您通过一条同步线路使用多个器件。 DAC8555具有一个复位引脚和复位选择引脚来代替地址引脚。 如果您不使用地址引脚、则可以将 DAC8554替换为 DAC8555、但这需要将复位引脚(引脚13)上拉至高电平、以便器件不处于复位状态。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 仅需确认一下、DAC8554和 DAC8555之间没有性能差异(串扰、SNR、干扰、噪声等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    是的、规格和性能是相同的。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 最后一个问题:这些引脚(A0、A1、RST、RSTSEL)上是否有任何弱内部上拉或下拉电阻? 它们是否可以保持开路、或者必须从外部上拉或下拉。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    输入引脚不应悬空。 使用外部上拉或下拉。  

    最棒的

    Katlynne Jones