This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:推荐替代产品!

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, ADS124S08, ADS114S06, ADS114S08, DAC8771, DAC80504, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198318/ads124s08-recommend-the-substitue-products

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:DAC8775ADS114S06ADS114S08DAC8771DAC80504DAC8760

您好!

我想查找 DAC8775和 ADS124S08的替代产品。 请帮助推荐价格更优惠、交货时间更长的产品。

需要 0-20mA/0-5V/0-10V/+-10V。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    ADS114S08或 ADS114S06可能是您的选择。  我将把问题移交给 DAC 团队、看看他们是否有 DAC8775的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、

    DAC8775的替代取决于所使用的函数。 DAC8775有一个用于电源的 DC-DC 转换器、该转换器仅在单通道 DAC8771中重复使用。

    如果同时需要电压和电流输出、则 DAC8760可在相似的输出范围内工作、但仅为单通道。 如果只需要基本的四通道 DAC、DAC80504就可以工作、但它仅是电压输出。   

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的支持!