This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60004:与两个 DAC 并行运行

Guru**** 2913830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227652/dac60004-parallel-operation-with-two-dac

器件型号:DAC60004

尊敬的技术支持团队:

我正在考虑如何并行操作两个 DAC60004。
在不使用菊花链模式的情况下、是否可以使用以下各项?

-将单个 SYNC_B 控制信号连接到两个 DAC。
-准备一个引脚以接收 SDO。 将其连接到2个 DAC 的2个分支。


是否可以使用上述3个引脚从 SYNC_B 选择的 DAC 中读取 SDO?

我希望在 SYNC_B 中未选择的 DAC 的 SDO 为 HiZ。

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    您的理解是正确的。  当 SYNC 为高电平时、SDO 引脚为高阻态、因此两个器件可以共享一个 SDO 引脚、但它们需要独立的 SYNC 线路、如您所述。

    谢谢。
    保罗