This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:电压过高

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226025/ads8689-excessive-voltage

器件型号:ADS8689

尊敬的技术支持团队:

我们的客户在连接到 ADC 的 D-SUB 外壳上执行了静电放电测试(直接放电±4kV)。
从 ADC 读取的数据即使在应用停止后、也能卡在上限和下限。
当对 ADC 输入区域施加过大的电压时、是否会出现此行为?
或者、在什么情况下该行为会发生?

另外、如果发生这种情况、除了进行复位之外、是否还有其他方法可以解决该问题。

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    下电上电后 ADS8689是否恢复至正常工作状态、或者您是否只是切换了 RESET 引脚?  假定 D-sub 连接器通向 ADS8689的模拟输入、在输入线路上使用 ESD 二极管应该会有所帮助。  您能和我们分享一下原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    我通过私人消息发送原理图。

    我一直在检查返回路。  
    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-我看到了这个、并向您发送了几个信息丰富的视频的链接。  如果他们提供帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我还没有看到您提到的视频。 我请求朋友送货。

    您能再次发送我参加这个 E2E 或私人掩模吗?

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa376a/sbaa376a.pdf

    https://www.ti.com/video/6061243330001

    https://www.ti.com/video/6045818684001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    我共享这些材料。

    顺便说一下、当我暂时向 ADC 施加 ESD 时、即使输入下降(例如0V)、ADC 值也坚持到最大值。
    您能从 ADC 的内部电路解释一下吗? 应用复位后、该值将恢复为原始值。

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说没有在现场看到测试。  如果无论输入电压如何、输出卡在特定代码处、则可能是半自动上电复位或某种其他情况锁定 SPI 通信的结果。