This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:无法检测到匹配信号

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226299/ads1298-could-not-detected-paceout-signal

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:TIPD111

尊敬的专家

我们使用我们的 TIPD111设计 ,模拟了这些硬件,但我们无法检测到匹配信号。

下面是我们的原理

我们的步速信号使用信号模拟器, 信号的振幅和周期为2mV 100us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我这位客户吗? 如果不允许公开披露、请告诉我。 我将通过电子邮件与您联系。
    您好!
    客户是否可以从更大更宽的 PACE 信号开始、看看他们是否可以看到/检测到?

    ------------------
    此外、客户是否可以按照中所示的顺序排列或标记其波形和图
    TIPD111
    www.ti.com/.../slau511.pdf
    图1:硬件速度结果
    以进行并排比较

    -------------------------------------------------------
    另外、屏幕快照是否是反映客户 PCBA 的真实原理图? 还是只是一个仿真电路?
    建议客户遵循 TIDR195.PDF 中的原理图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的基恩春

    ,我们将把这些 cussotmer 到 KMM。 请发送电子邮件至 gabriel.wang@arrow.com。

    用户只是用 TIPD111模拟电路,找不到起搏信号。

    Br

    加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会给您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已向您发送电子邮件。