This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7885:是否可以将 ADS7885的 CS 接地?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227592/ads7885-is-it-ok-to-put-cs-of-ads7885-to-gnd

器件型号:ADS7885

AD7885的输出包括 CS、SCLK 和 SDO。

可以将 CS 置于 GND 吗?

可以按照 SCLK 通过这种方式输出数据吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    否、您无法在 ADS7885上将/CS 保持为接地、它必须在每次转换时进行切换。  请查看数据表的第8页和下的文本 ADS7885正常运行 。  另请查看同一页上的图2。