This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226876/dac81416-dac81416

器件型号:DAC81416

大家好!

我对 REFCMP 引脚的电压有疑问。 由于使用内部基准对其进行了配置、我们得到了1.8V 的电压、这不是应该是2.5V 吗? 当使用外部2.5V 基准对其进行配置时、该引脚具有770mV 的奇怪电压。 如果您有任何想法、可否评论一下? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    Sanjay 将查看这一情况并作出回应。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否提供 DAC81416电源电压值(VAA、VDD、VCC、VSS 和 VIO)和 DAC81416页面的原理图设计( 如果可以、还想确保参考部分连接)?

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:  

    感谢您的答复。 VAA=5V、VDD=5V、VCC=21V、VSS=-18V 和 VIO=3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

      

    1. 内部基准模式 :在这种情况下,REFCMP 的内部设计节点可以是一些偏压。

    2.  外部基准模式  :在此情况下,内部基准块已断电,未定义 REFCMP 引脚电压。

      

    P.S.-请知道这对于您的用例是否关键以及为什么需要此引脚电压、如果需要、我可以在这方面提供进一步帮助。

     

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay! 那么、您的意思是该节点是可编程的、并且默认为1.8V? 因为根据数据表、REFCMP 引脚应为2.5V、这有点不同意1.8V 的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    否、REFCMP 引脚用于在 REF 和 REFCMP 引脚之间连接补偿电容器 内部基准 (器件的 REF 引脚)  这是为了确保其正常运行。  无论 REFCMP 上的电压是不是内部偏置电压、均不表示可对其进行编程。  

    理想情况下、您应仅查看 REF 引脚电压(内部基准模式输出)、而不是查看 REFCMP 引脚上的电压。  

    您能告诉我为什么需要 REFCMP 引脚电压、并且数据表中的哪个位置写入 REFCMP 引脚电压为2.5V 吗?

      

    谢谢。

    Sanjay