This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:功耗

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227184/adc128d818-power-consumption

器件型号:ADC128D818

大家好、  

根据数据表中用于计算功耗的9.2.2.1公式、  

客户在 连续模式下工作 、而所有 8个通道都在工作。 他没有使用温度传感器。

您能否告知使用温度传感器和不使用温度传感器时的电流消耗是多少?

谢谢!  

Victor Levy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    感谢您的提问! 根据数据表中的表1、在第8.4.1节下、当使用全部8个通道且没有温度传感器时、似乎是在模式1下运行。 根据表18中 a 和 b 的模式1值、您可以使用公式6计算平均电源电流。  

    如果您在使用温度传感器、则只能使用7个通道、在这种情况下、您将在模式0下运行。 您 也可以使用表18中相应的 a 和 b 值通过公式6计算平均电源电流。 我希望这对您有所帮助。

    此致!

    Samiha