This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP2582:需要推荐的解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5621, VSP2566

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226254/vsp2582-need-recommend-solution

器件型号:VSP2582
主题中讨论的其他器件:VSP2566、VSP5621

您好、先生/女士:

我们的终端客户使用的是 WM8152和 WM8255。

我们需要替换它。

您有建议的解决方案吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于  WM8152和 WM8255、TI 没有类似的替代产品。  

    最近的版本是 VSP2566 (1CH、16位、36MSPS)、但是没有 LED 驱动器。  

    另一个选项是 VSP5621 (2通道/3通道/4通道、16位、16.6MSPS/通道、3个 LED 驱动器)、但其中两个是此 IC 支持的通道数量最少。

    谢谢。  

    Karthik