This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:S/H 块的内部输入电阻和电容

Guru**** 2515760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226346/ads1015-q1-internal-input-resistance-and-capacitance-of-s-h-block

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015

大家好、

您能建议 ADC1015-Q1内部采样保持块的下面的 R 和 C 吗?

我打算添加一个外部电容器来补偿高阻抗源、并且我想知道上面的值来计算它。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    ADS1015-Q1是一款 Δ-Σ ADC。 它没有像你图片中那样的 RC 采样保持块。 与您提供的类似的采样保持块可在 SAR ADC 中找到、这通常需要外部补偿。

    实际上、ADS1015具有内部 开关电容器输入级、可对电容器持续充电和放电、以测量 AINP 和 AINN 之间的电压、这更像图7.5所示。

    该输入级使用的电容器很小、外部电路的平均负载呈阻性。

    您可以在数据表的第6.5节中找到不同 FSR 测试条件下的典型共模和差分输入阻抗值。

    Δ-Σ ADC 输入上通常需要的是抗混叠滤波。

    确保考虑输入阻抗的典型值。 除非输入源具有低阻抗、否则 ADS1015-Q1输入阻抗会影响测量精度。 对于输出阻抗较高的电源、可能需要进行缓冲。  

    您可以在 TI 高精度实验室系列: 模数转换器(ADC)| TI.com 的"AR 和 Δ-Σ:了解差异"部分中了解有关 SAR 和 Δ-Σ ADC 之间差异的更多信息

    此致、

    天使