This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于 ADS1115的问题

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226498/ads1115-question-about-ads1115

器件型号:ADS1115

大家好、

我有关于 ADS1115的以下问题、您能帮助检查 ADS1115是否可以满足要求吗? 谢谢。

1.是否可以使用两个通道进行电压采样[单通道]和两个通道进行差分输入电流采样? 我已经查看了数据表、它支持4个单端输入或2个差分输入、但我想再次检查它是否可以像这种情况下使用。

谢谢!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是的、这是可以实现的。 可以使用其中的两个输入引脚进行两次单端输入测量、并使用其他两个引脚进行一次差分输入测量。  

    这可以通过 在 Config 寄存器的 MUX[2]中设置适当的位来实现。

    例如、您可以使用 AIN0 = AINP 且 AIN1 = AINN (多路复用器配置"000")进行差分输入测量、然后使用 AIN2 (多路复用器配置"110")和 AIN3 (多路复用器配置"111")作为相对于接地的单端输入。  

    另一个选项是使用 AIN3 = AINN、其余3个输入引脚中的任何一个作为 AINP、然后将剩余的两个输入引脚用作相对于接地端的 AINP、以进行单端测量。 您可以在数据表第9.6.3节的配置寄存器中看到要为这些配置设置的位。

    请记住、对于您的差分输入和单端输入、可用的满量程范围会有所不同。

    单端信号测量、其中 VAINN = 0V 且 VAINP = 0V 至+FS、仅使用0000h 至7FFFh 的正代码范围、而差分输入允许使用整个正负代码范围(8000h 至7FFFh)。 这是因为 ADS1115仅接受相对于接地的正电压。  

    此致、

    天使