This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:振荡器启动问题

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226352/ads1158-problem-with-starting-of-oscillator

器件型号:ADS1158

您好 E2E 用户

我们的应用 使用了 TI 'ADS1158IRTCT'、而且我们现在面临着 ADC 振荡器电路的一些启动问题。

这意味着 ADC 振荡器电路有时(通常)在上电后或下电上电后无法启动。 例如、启动3次并循环通电、但启动4次。 八倍、它无法检测到。

 该振荡器电路由一个晶体'FC-135 32.7680KA-A0'和两个负载电容器15pF'C0G、NPO 1%'组成。 PLL 电容为22nF "X7R 10%"。

 所有这些电容器都在公共侧连接到 AVSS、在本例中为-2.7VDC。

 现在我们有一些问题:

  1. 在 ADS1158的数据表/应用注释中、晶振使用两个4.7pf 电容器(第15页)、但是晶振的数据表显示负载容量为12.5pf、这意味着将使用两个15pf。 为什么是这样、正确之处是什么?
  2. 我们在电路中使用的用于晶体的两个15pF 电容器是否会导致此启动问题?
  3. 是这样吗?或者其他什么原因可能导致此问题?
  4. 我们没有面临很多 PCBA 的问题,但现在它出现了。

  这是一个容差问题吗? 如果是、是哪些容差?

  1. 从您的角度来看、运行 PCBA (无启动问题)停止运行的风险是什么?

——

此致 Ivo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivo Senn:

    我们以前发现过此问题、但遗憾的是、没有简单的解决方法。 ADS1158上的晶体时钟电路可能很难获得持续振荡。 这是由于 PCB 布局/布线、所选晶体和负载电容器的组合所致。  第一种不错的 方法是 尝试更改负载电容器的值、看看这是否会提高电路的可靠性。 我会始终从晶体数据表建议的负载电容器开始、然后从那里向上或向下移动。

    很难量化不存在启动问题的 PCB 出现问题的风险。 如果晶体电路临界稳定、 负载电容或 ADC 内部驱动电路上的容差可能导致电路不稳定。 如果电路略微稳定、温度变化也可能导致一些问题

    最好的建议是使用一个离散时钟振荡器而不是一个晶体。 我还没有听说过与离散时钟振荡器有关的任何启动问题。 遗憾的是、这需要更改 PCB。

    -Bryan