This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:我的电路板正常工作。 已将其插入 PC、设备管理器中已不再显示

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226255/ads1235evm-i-had-the-board-working-plugged-it-into-pc-today-and-it-no-longer-appears-in-device-manager

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

我在两台不同的 win10 PC 上运行 EVM。 我配置了它并获取了数据。

今天上午、我将 EVM 连接到了 PC、它没有显示在"设备管理器"中、没有 USB 连接声音、设备列表中也没有任何内容。 已尝试两台 PC。 已重新启动 PC 并重试-仍然没有。

在论坛上阅读有关回流焊的信息。 已尝试该版本(C:\Users\mark\OneDrive\Documents\DSEvalSW\Devices\ADS1235\fw\firmware_update.bat)、但得到...

正在运行 LM Flash Programmer。。。

**错误**:没有安装 USB DFU 设备驱动程序!

按任意键继续。 。 。

已安装 PAMB Windows USB 驱动程序 Installer.exe、但不确定下一步要做什么。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想出来了。 USB 电缆出现故障。 显然,我使用的电缆缺少通信线路,所以没有从设备管理器的发音。 在解决该问题的过程中、我擦除了 EVM 上的闪存。 我切换到了一根合适的电缆,最终能够重新编程闪存。 现在一切都在运作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Fredette:

    我很高兴这是一个简单的解决方案、您很快就解决了问题

    -Bryan