This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何提高 ads1299 GUI 的数据传输速度

Guru**** 2810535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225842/ads1299-how-to-speed-up-the-data-transfer-speed-of-ads1299-gui

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

使用 TI 提供的 GUI
在500SPS (300、000个点)下测量10分钟、
等待数据传输时间、等待超过半个小时、
我要问的是、在相同的采样频率500SPS 下、

是否有任何方法可以加速数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    采样/采集的信号数据首先存储在 EVM 板上的闪存中、然后传输到主机/主器件、再传输到 PC。
    无法更改上述的速度。
    建议记录较短的时间。

    BTW 和供参考的是、它是用于评估的评估板和 GUI、因此存在一些限制。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何优化数据传输速度的任何建议  
    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速和简短的答案/方式为-

    抱歉、GUI、软件和 EVM 不支持该选项/功能。

    它是用于评估的评估板和 GUI、因此存在一些限制。

    ----------------

    如果用户真的想开始获取更长的数据,应该开始设计他们的 PCBA 和固件以满足自己的需要。  

    谢谢