This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:μ A。

Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226213/afe4490

器件型号:AFE4490

使用AFE4490黑暗环境下光电二极管探测前四个寄存器得到的数据在 μ C- 0.6左右波动是正常现象吗?将光电二极管换成电阻也是同样的现象,都在-0.6V。当逐渐增大LED电流时,输出结果线性上移,但是上移到+ 1.2之后,继续增大LED电流,输出数据为负,之后按此操作,输出结果依旧线性上移,ADC输出到达最大值之后不应该饱和吗,为什么会回到最低值?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    E2E 论坛的官方语言是英语。 请使用英语提问、以便人们能够阅读和理解。
    谢谢