This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:设计审查

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223997/ads1278-design-review

器件型号:ADS1278

您好、E2E 专家!

你好。

我回顾了 TI 网站上的那些教程、但我认为抗混叠滤波器的滤波器设计前端并没有向我表明。
这是因为我之前提到过 加速计的模拟输出范围是 +/- 4V、而 ADS1278是+/- 2.5V
电荷桶的电容器是否可以通过更改 C_DIFF 来降低输入模拟电压?
除此之外、我只是试着在我的 PCB 设计上放置散热孔、但是、设计规则检查似乎有很多错误。
我将铜区域放置在散热焊盘周围、并将过孔放置在此区域内部、对吗 ? 还是我犯了任何错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。

    抗混叠滤波器不用于调节模拟输入电压。 任何信号调节(即增益、滤波等)通常在输入信号链的单独部分中实现。 您可以考虑使用 THS45xx 系列等全差分放大器来驱动 ADC 的输入信号、同时将幅度缩放到+/- 2.5V

    这些 FDA 器件还可用于设置 ADC 输入引脚的输入共模电压。 ADS1278期望一个典型的中间电源共模(即2.5V)。 有一个内部共模引脚(VCOM)、它可以从外部缓冲并连接到 FDA VOCM 引脚。 有关示例、请参阅图87-88。

    您可能需要根据数据表中推荐的布局信息调整布局设计规则。 图93显示了 ADS1278 HTQFP-64封装的建议热贴片蚀刻和过孔焊盘布局。 数据表末尾还有其他焊盘图案信息。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    你好。

    我对您的以下建议的理解是、电荷桶没有提供任何信号衰减。
    这是否意味着我的电路中没有信号已缩小?
    如果我不更改最近电路的任何部分、电路是否可以使用具有 +/- 4V 差分输入的 SDI 加速计进行拉取?
    关于散热过孔、我就知道我应该遵循数据表添加到 PCB 上、
    但是、我认为在 EasyEDA 上执行此操作有点复杂(尽管它叫"Easy" EDA)。
    您有什么建议吗? 或者我是否需要更改其他工具才能完成该操作?
    此外、我已经在这个 PCB 设计上花费了很多时间、但还有很多研究部分需要完成、包括算法和一些编程。
    我很抱歉我的 知识 和问题不好,但我真的需要继续我的研究.
    此致、
    CSC