This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:不能正确识别器件。

Guru**** 2888640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04EVM, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225530/ads122c04evm-device-is-not-recognized-correctly

器件型号:ADS122C04EVM
主题: ADS122C04中讨论的其他器件

我安装了 DELTASIGMAEVAL-GUI-installer.exe 和 ADS122C04-dvcpkg.exe、并参考了 Δ-Σ ADC 评估软件用户手册。

在第2.3.1节自动安装本文档中、在"设备管理器"中将显示"正确的驱动程序为"通用批量器件"(其中 VID = 1CBE、PID = 003)。 但是、当 ADS122C04EVM 连接到 PC 时、它会显示"Tiva 器件固件更新"。 VID 和 PID 如下:VID = 1CBE、PID = 00FF

我想知道如何解决这个问题。

祝你一切顺利

Katsuura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuura:

    欢迎来到 E2E 论坛!  似乎固件被意外地从微控制器中擦除。  如果 BSL 和 RESET 按钮同时激活、则会发生这种情况。  请查看以下 E2E 主题、了解固件更新过程:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159286/ads114s08evm-deactivate-dfu-update-firmware/4358968#4358968

    唯一的区别是 EVM 的名称和文件的位置。

    要使用的二进制文件是'ADS122C04_v1.0.bin' 加载二进制文件后、拔下 EVM、然后重新连接。  尝试运行 GUI、此时 EVM 应自动连接。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的关注。
    我知道数据可能已被固件擦除。

    我想知道.bin 文件、但在我的目录中找不到该文件。
    运行 ADS122C04-dvcpkg.exe 时、它是否会创建.bin 文件?

    此 致、

    Katsuura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuura:

    固件文件是 ADS122C04-dvcpkg.exe 安装的一部分。  固件的二进制文件从.exe 安装程序存档文件复制到我之前引用的文件夹中。  版本号可能不同、但如果已安装器件包、则应该有文件。  因此、如果打开文件浏览器窗口、应该能够在 Documents\DSEvalSW\Devices\ADS122C04\fw\ADS122C04_v1.0.bin 下找到文件。   如果您没有安装该软件,而其他人安装了该软件,则该文件可能位于其他一些用户目录下。  在这种情况下、您可以搜索文件来查看其存在位置。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    我已重新安装 ADS122C04-dvcpkg.exe。 然后我找到了.bin 文件、并能用闪存编程器写入器件。
    因此、ADS122C04EVM 板工作正常。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Katsuura