This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:使用 EVM 的建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226229/ads1235evm-suggestions-for-using-the-evm

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

我在使 EVM 按我需要运行时遇到了一些困难、但最终成功了。 以下是一些提示。 TI 可以澄清一下他们的文档吗?

1.在 DeltaSigma ADC 评估软件的"File\Options\User Directory"条目中-这必须与 ADS1235器件文件夹的位置匹配、并且它必须与注册表中指定的位置匹配(Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Texas Instruments\ADS1235EVM Device Package)。 如果不匹配、PC 将不会连接到该电路板。

2、我认为预定义的脚本 "启用桥-外部参考带 AC 激励"有一个错误。 WREG 11 34应为 WREG 11 78。 然后将 EVM EXC_OUT+\EXC_OUT-连接到 REFP0\REFN0 (注意极性)和电桥激励。 然后、将电桥输出连接到 AIN4和 AIN5。 这与 ADS1235数据表中的图82相匹配。 另外、可能会增加 REG 03中的转换延迟。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Fredette:

    谢谢您的建议。 我当然同意您关于该脚本的第二点、在使用 ADS1235时、输入多路复用器值应该是 AIN4和 AIN5。

    我将注意到、我们正在将该 EVM 移植到不同的软件平台、因此您提出的这些问题在将来应该不会成为问题

    -Bryan