This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:以 d/s 为单位的 ENOB 校准

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225014/ads127l01-enob-cal-in-d-s

器件型号:ADS127L01

您好、在数据表第24页、听起来 ENOB 公式不正确、请帮助仔细检查公式2中的该 ENOB 计算方法、谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的发帖。

    从技术上讲、您是正确的。 在公式2中计算的是从技术角度而言称为"有效分辨率"、而不是 ENOB。

    ENOB 实际上是用 SINAD 计算得出的:ENOB (位)=(SINAD - 1.76)/ 6.02。

    请查阅我们有关精密 ADC 噪声分析基础知识的电子书:  精密 ADC 噪声分析的基本原理(TI.com)

    此致、

    Ryan