This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:转换时间和基准输入电流问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225723/ads8339-conversion-time-and-reference-input-current-questions

器件型号:ADS8339

您好!

基准输入电流规格为75uA +/- 20%。 该电流是单个转换时间的平均值吗? 如果是、它是 CDAC 电流尖峰的平均值、对吗?

转换时间规格非常宽、500ns - 3.3us。 是什么推动了这一范围的扩大?

基准输入电流在多长时间内取平均值? 宽转换时间范围将意味着基准输入电流应该有同样宽的范围、对吗?

我正在尝试在单次转换期间计算10uF 基准电容器上的 dV。 例如、挑选一些数字、假设75uA 用于1us 的转换。 dV = 1us * 75uA/10uF = 7.5uV。 10uF 时、最坏情况下 dV 是多少?

提前感谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    基准电流会根据 ADC 中每个位确定所产生的 CDAC 电流尖峰取平均值。 该电流将随模拟输入电压而变化。

    转换时间是 t_cycle 减去 t_acquisition 的余数。 全速时、ADS8339的采样速率为250kSPS、因此周期时间为4us。 700ns 的最小采集时间可用于确定最大转换时间= 3.3us。 500ns 的最短转换时间通常由内部时钟设置。 数据表中的平均电流消耗假定最大采样率为250kSPS、会随着转换时间的延长而降低。

    此致、

    Ryan