This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:温度传感器

Guru**** 2881250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224059/ads1260-temp-sensor

器件型号:ADS1260

客户发现运行过程中、温度传感器在25度环境温度下的寄存器值有异常行为。  这是读取值。

寄存器值:14000

温度值:-59.6度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能提供更多信息吗? 客户是在其电路板还是 EVM 上进行测试? 它们的 ADC/寄存器配置是什么?   它们测量的是温度传感器的14000原始数据吗?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、谢谢您。 由于客户将 ADS1260的偏置电源连接到 AVDD 上的3.3V 电源、因此将违反 d/s 条件。 我们想知道它是否会导致这个故障。 与此同时、我们仍在要求客户使用5V 的电源来做测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    不符合数据表 肯定会导致错误的结果。 一旦您能够提供更多信息、我就可以帮助客户识别它。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们离线通信了、因此在 E2E 论坛上关闭了该主题。