This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如果配置为使用单线模式、则无法从 ADC3221EVM 读取。

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222816/tsw1400evm-cannot-read-from-adc3221evm-if-configure-to-use-one-wire-mode

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3221EVMADC3221

默认 ADC3221EVM 设置适用于 TSW1400、但当我将  ADC3221更改为使用1线模式时、会 弹出此"帧时钟错误"。

TSW1400仅支持默认设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我在实验中对其进行设置、并看到相同的错误。 我正在与我们的设计团队进行核实、我很快会回复您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    为了向您提供更新、我们仍在检查这一点。 我们怀疑这是固件问题、因此我们将对此进行检查。  

    我会在明天或下周早些时候为您提供最新情况。 感谢您的耐心。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    请尝试以下.ini 文件。 我对它进行了测试、发现它在1W 模式下的捕获效果很好。

     e2e.ti.com/.../ADC322x_5F00_1W_5F00_12bit_5F00_V1.ini

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、确保将寄存器0x05设置为0x01、以将器件配置为1W 模式。