您好、先生、我刚刚被 ADS124s08 d/s 中的噪声 rms 至 pp 转换器弄糊涂了、请帮我澄清一下、谢谢。
在 d/s 第24页中、您可以看到它有 Vrms 噪声和 Vpp 噪声、另外在 TI 的许多注释中、根据高斯理论、rms 和 pp 转换比通常是6.6或6。 但是第24页中的 rms 和 pp 数据不是6.6而不是6、下面显示了一些不同的比率、您能解释一下吗? 谢谢。
| PP/RMS 比 | 有效值 | 噪声 pp |
| 5.625. | 0.32. | 1.8 |
| 5.5625. | 0.16. | 0.89 |
| 5.294118. | 0.085 | 0.45 |
| 5.306122. | 0.049. | 0.26. |
| 5.555556. | 0.036. | 0.2. |
| 5.6. | 0.025. | 0.14. |
| 6.5. | 0.02 | 0.13. |
| 5.789474. | 0.019. | 0.11. |
| 5.925926 | 0.81. | 4.8. |
| 5.853659. | 0.41. | 2.4. |
| 5.111111 | 1.8 | 9.2. |
| 6.373626. | 0.91. |
5.8. |