This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:以 d/s 为单位的 RMS 至 PP 转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225038/ads124s08-rms-to-pp-converter-in-d-s

器件型号:ADS124S08

您好、先生、我刚刚被 ADS124s08 d/s 中的噪声 rms 至 pp 转换器弄糊涂了、请帮我澄清一下、谢谢。

在 d/s 第24页中、您可以看到它有 Vrms 噪声和 Vpp 噪声、另外在 TI 的许多注释中、根据高斯理论、rms 和 pp 转换比通常是6.6或6。 但是第24页中的 rms 和 pp 数据不是6.6而不是6、下面显示了一些不同的比率、您能解释一下吗? 谢谢。

PP/RMS 比 有效值 噪声 pp
5.625. 0.32. 1.8
5.5625. 0.16. 0.89
5.294118. 0.085 0.45
5.306122. 0.049. 0.26.
5.555556. 0.036. 0.2.
5.6. 0.025. 0.14.
6.5. 0.02 0.13.
5.789474. 0.019. 0.11.
5.925926 0.81. 4.8.
5.853659. 0.41. 2.4.
5.111111 1.8 9.2.
6.373626. 0.91.

5.8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    ADS124S08是一款 Δ-Σ(D-S) ADC、可对输入进行过采样、转换为调制器位流、后接一个低通数字滤波器。  最终结果是量化噪声被推到较高的频率、然后被滤除。  我想您可能会感到困惑的地方在于、根据 μ σ(RMS 噪声)进行计算来确定 P2P 噪声。  请注意、数据表中介绍了确定第24页值的方法。  表中显示的值来自512次连续转换的直接测量值。  RMS 计算结果为每个测量结果平方的平均值结果的平方根。  P2P 噪声只是最大值和最小值之间的差异。

    因此、您可以看到、使用测量方法时的 P2P 分布略优于正态高斯分布。  这使得 D-S ADC 适用于精密(可重复)测量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    BTW、您能否与我们分享一下如何测量基准输入 Vrms_noise 和 Vpp_noise? 这里使用的是哪些仪器? 谢谢。

    祝您度过美好的一天!

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    无需特殊设备。  对于 Δ-Σ ADC、在1/2 Vs 电源电压(或者处于输入范围内的任何电压可以正常工作、但1/2 Vs 对于所有 PGA 增益都很好)下发生输入短路时、测量绝对最佳的噪声性能。  这将排除任何系统级噪声或基准噪声、仅显示 ADC 性能。  测量结果应与数据表噪声表匹配。  在前面提到的章节的数据表中讨论了噪声测量。

    此致、

    Bob B