This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311输入电阻要求

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225866/amc1311-input-resistance-requirement

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301AMC1300、AMC1311

您好、是必须在每个输入路径中使用两个电阻(电路中除外- 39欧姆)、还是可以仅在路径中放一个组合电阻(Vinp 路径中除外- 78欧姆)。

此外、是否无需像在 AMC1300或 AMC1301中进行交流电压检测那样在 VINN 路径中放置电阻(几乎与分流电阻相同)以实现偏置效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RP、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  AMC1311具有单端输入。  它是专为电压监控而设计的。   该器件没有 VINn 引脚、您无需担心与 AMC1300或 AMC1301相关的偏置电流。  上述原理图片段中尚未明确、但 R22的底部(R22和 R26的连接点)需要以 GND1为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    AMC 1301/1300器件清晰明了。

    我想问一下 R19和 R27、是必须使用两个电阻、还是我们可以仅使用一个电阻(R19=78欧姆)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、AMC1311具有单端输入、不需要 R27、但 C19必须以 GND1为基准。  SHTDN 引脚也需要以 GND1为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、对于使用 AMC 1300/1301的交流电压监控、需要使用 Vref 、因为我们需要改变差分输出的负部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RP、

    是的-请查看此技术简介: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229a/sbaa229a.pdf