This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M05:用于获取数字读数的 DS 解调器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225852/amc3306m05-ds-demodulator-to-obtain-digital-reading

器件型号:AMC3306M05
主题中讨论的其他器件:AMC1210

大家好、

我有一个客户正在评估 AMC3306 ,他们需要一个 DS 解调器来获得数字读数。  

我知道 TI 的一些 C2000系列器件确实有 DS 解调器外设(SINC 滤波器)、但我们是否提供可与其他微控制器配合使用的任何独立器件? 或者他们是否有任何方法可以获得数字读数?  

非常感谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    还有可以进行数字滤波的 MSP430和 Sitara 器件。  也可以使用 CPLD 或 FPGA 实现。  AMC1210是另一种可能的器件。