This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642707/enob-and-resolution

Guru**** 1129430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225275/https-e2e-ti-com-support-data-converters-group-data-converters-f-data-converters-forum-642707-enob-and-resolution

主题中讨论的其他器件:ADS7057

您好!

我有一个与链接 (1) ENOB 和分辨率-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛类似的问题、但很遗憾、由于附加的链接不可用、我无法解答您的疑问、请帮助我再次澄清此问题? 谢谢。

//////////////////////////////////////////////

我有一个14位 ADC。 然而,查看数据表,有效位数(ENOB) 总是 少于12位。

当我的 ADC 只有12位精度时、为什么声称它是14位 ADC? 如果额外的两个位没有意义、那么使用它们有什么意义呢?

在计算1LSB 时、我是否需要考虑分辨率为12位或14位。 我们将从 ADC 获得全分辨率14位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能否提供所查看器件的器件型号?  如果您不知道您的问题所指的是什么设备、我们将无法帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请检查 d/s https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7057.pdf、 SINAD 为~77dB、这意味着 ENOB 接近13位。 是否 意味着1位(14位-13位)毫无意义? 此外、在计算 ADS7057的 ADC 精度时、可以使用14位还是13位? 如果输入 FSR 为4.096V、那么1LSB /最小输入电压的计算结果是4.096V/(2^13)或4.096V/(2^14)?

    谢谢。

    杰伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    在直流方面、ADS7057具有14位且无丢码、因此您应使用2^14来确定 LSB 大小。   以下是您可能认为有用的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sloa249/sloa249.pdf