This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:ADC3683器件时钟

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3682, ADC3681, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225650/adc3683-adc3683-device-clock

器件型号:ADC3683
主题中讨论的其他器件:ADC3681、ADC3682、

您好!

数据表说明输入时钟频率的工作范围为0.5MHz 至65MHz。

它与65MSPS 的采样率有何关系?

是这样吗?

  • ADC3681:10MSPS -> 10MHz
  • ADC3682:25MSPS --> 25MHz
  • ADC3683:65MSPS -> 65MHz

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、对于该器件、1MHz 输入时钟频率表示1MSPS 采样率。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回复! 但还有一个问题、我想理解。

    如果我使用 ADC3683 (65MSPS)、我能否仅以65MSPS 进行采样、还是可以通过使用50MHz 时钟将其减慢至50MSPS?

    另一方面、如果我使用 ADC3681 (10MSPS)、我能否使用20MHz 时钟将其速度提高至20MSPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果您使用的是 ADC3683 (额定功率为65MSPS)、您可以以较低的采样率(例如50MSPS)进行采样、不会有问题。 反之则不成立、这意味着 ADC3681 (额定速率为10MSPS)无法以20MSPS 采样。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用 ADC3681、我只能在0.5 至10 MSPS 之间进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的、是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在我完全理解了。 我有点困惑、因为数据表适用于所有三个版本。

    因此、如果我更换一个 ADC、我还必须更改时钟频率。

    实际上、如果将 ADC 从 ADC3682切换到 ADC3681而忘记将时钟频率从25更改为10 MHz、会发生什么情况? 它是否也可以工作、并仅使用10MSPS 进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、没问题!

    如果以更高的速度计时、器件 不会被损坏、但超过某个特定的限值后它将根本无法正常工作-这将是器件之间的限制、因此我无法确切地告诉您 ADC 将不再工作的确切位置。 话虽如此、如果任何器件确实在这个"25MSPS"下工作、性能将不会如数据表中所示、但会大幅下降。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将 ADC 从 ADC3682切换到 ADC3681但忘记将时钟频率从25更改为10 MHz,实际会发生什么情况? 它是否也可以使用、并且仅使用10MSPS 进行采样?

    不需要、如果应用大于最大值的时钟、则内部没有 PLL 或合成器会产生最大采样率。 因此、器件将尝试以25MSPS 采样、这种采样工作正常、也可能不工作、如上面文章中所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见!