This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:特殊模式有什么作用?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222790/adc3221-what-does-special-mode-do

器件型号:ADC3221

数据表中提到了一个针对最佳性能的"特殊模式"。  这个特殊模式有什么作用、它提高了什么性能?

什么是"高 IF 模式"? 我的采样率低于25MHz、我的输入信号低于10MHz、为了获得最佳性能、我是否应该通过将所有相关寄存器设置为0来禁用"高 IF 模式"?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    特殊模式用于提高 SNR。  您可以通过设置/取消设置此寄存器来在用例中测试改进因素、但我们建议将默认写入设置为1以获得最佳性能。  

    此外、高 IF 模式将在高于100MHz 的频率下提高 HD3 -但是、由于您要对10MHz 信号进行采样、因此无需设置该寄存器-只需将位1设置为0即可进行正常操作。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别提了、我曾尝试 设置/取消设置这些寄存器(439h、539h)、信号、噪声和杂散没有明显的差异。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我会与我们的设计团队联系、了解他们对通过设置此登记表可实现显著改进的条件的看法。 我会在下周早些时候回复您。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时-您可以向我们发送您在 HSDC Pro 中看到的性能的屏幕截图吗?

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    设计团队告诉我、要实现基本功能、需要将特殊寄存器设置为1。 如果在存在抖动的情况下将其设置为1、则会极大地对性能进行分级。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图显示了没有向 CH2输入信号的干净状态。 本底噪声约为-110dBm。

    复位后、ADC 寄存器使用默认配置:

    通道2输入3MHz、1Vpp 正弦波:

    将特殊模式寄存器439h 和539h 的位3写入1:

    重新捕获通道2的频谱:

    看起来没有太大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我无法从捕获结果中辨别、但您是否也在 GUI 中关闭了抖动和斩波功能? 设计团队认为、如果启用抖动、性能会降低。 此外、您是否要过滤输入音调? 驱动电平为低电平、输入信号未被驱动至满量程(满量程会将音调驱动至-1dBFS)。 尝试过滤输入信号和时钟信号、以确保获得最佳性能。 还要确保您使用的是高质量信号源。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抖动和斩波器在默认设置下是打开的、我没有配置它们。  

    我不是在过滤输入或时钟;它直接来自 sig-gen。