This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:设置以复制数据表图

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837, ADC3663, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224161/adc3663evm-setup-to-replicate-datasheet-figure

器件型号:ADC3663EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3663、OPA837 、REF3318、 LMK04828

您好!

我`m 复制 ADC3663数据表的其中一幅图、以确保我的设置是正确的。
具体来说、我正在尝试复制图6-40、在 Fin = 1MHz 时的单频 FFT。
通过连接到 ADC3663 EVM 的 FPGA 板完成数据采集。 `m 使用 ADC35XX EVM GUI 配置 EVM I。
我已使用斜坡测试模式检查数据采集是否正确。

除外部电源外、其余设置基本上是 EVM 的默认配置。 设置如下:
-外部5V 电源(J16在1-2位置分流)
-外部+1.6V 电压基准(REF3318 + OPA837安装在板上)
-外部采样时钟。 采样频率:65MSPS
-外部 DCLKIN 时钟。 频率:260MHz。 级别:10dBm。
-输入信号: 1 MHz。 带通滤波器用于消除信号发生器的谐波。 谐波衰减大于60dB。
-故障滤波器的默认组件

我收到了随附的图。
信号电平为-5dBFS、因为我的可用仪器无法获得更高的电平。
本底噪声与图6-40相似、但谐波远高于预期:HD2为-78dBFS (在数据表中低于-90dBFS)、HD3为-68dBFS (在数据表中低于-80dBFS)

我已尝试为采样时钟添加一个低通滤波器(Fc = 65MHz)。 我还`s 更改时钟0 μ s 的振幅。 但我没有得到更好的结果。

是否还需要其他任何东西才能获取数据表的数值?

谢谢。
Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我们提到了-5dBFS 的信号电平;但是、对于双音调信号、该器件超出了该部件的范围。 对于2音调信号、平均功率-> 10* log10 (2)~= 3.01029

    等效的-1dBFS 为 -1*((3.01029 * 2)+ 1)=-7.0206dBFS。

    因此、双音测量的等效-1dBFS 音调是-7dBFS。 尝试将振幅调整到此水平并进行测试。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    这不是双音信号测量。  输入信号是频率为1MHz 的单音调。

    我确信捕获的信号不会饱和。

    此致、  

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    您能否分享您正在用于时钟源和输入源的内容?  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    对于输入源、我使用的是 Agilent 信号发生器和带通滤波器。  此滤波器可对超过60dB 的谐波进行衰减。

    对于时钟源、我 尝试了两种设置、都具有相同的结果:

    -信号发生器从安捷伦加一个低通滤波器:截止频率= 65 MHz,谐波衰减> 60 dB

    -信号发生器来自 Agilent 加上一个 LMK04828超低噪音时钟抖动清除器。

    我在第一条消息中所附的图是使用这一最新设置完成的。

    此致、

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    您能否提供您使用的信号发生器的型号? 此外、您在数据采集卡中使用什么器件?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    信号发生器模型是 Agilent 的 E4438C。

    为了采集数据、我使用 FPGA KCU105评估套件。 我认为数据捕获可以、因为我使用 ADC3663的斜坡测试模式对其进行了检查。

    此致、

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    您能否向我们发送 FFT 图并将信号发生器上的模拟输入电平降低5或10dBm?

    另外、是否对信号发生器的输出使用滤波器? 这也会是一个问题、表现出大量的虚假内容。

    此致、

    Rob