This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 ADVDD 电流消耗

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224628/ads1298-ads1298-advdd-curent-consumption

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好!

  我 有一个 ADS1298的 EVM 进行测试。 我使用了 DMM 在 VCC3.3V TP10与 DVDD 之间的 EVM JP24上进行电流测试、如下图所示:

我通过 DMM 获得了超过200mA (瞬时)的电流和大约80mA (连续)的电 流。但数据表7.1绝对最大额定值中的输入电流为100mA  (瞬时)。 数据表7.3中的 IDVDD 为0.5mA。

无论如何、EVM 仍然在工作、我可以从中获取 ID 和数据。

因此、我对所测试的 DVDD 的电流感到困惑。与数据表进行比较。

顺便说一下、由 DMM 测试的 AVDD 和 AVSS 电流大约为1.79mA。

请帮助我指出。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否更改了 ADS1299 EVM 和 MMB0板上的任何内容?

    建议将每个跳线分流器重置为出厂默认值。
    您在图片上展示的方式是测量 DVDD、而不是 AVDD。
    您希望/希望为 DVDD 使用和测量多大的电压?

    确保记录并拍摄您所更改的内容。

    ------------------
    您是否移除跳线分流器以串联电流表?

    JP24测得的80mA 或100mA 电流过高。

    大约20 mA 的电流应该是合理的。

    ----------------

    请确保遵循用户指南、尤其是"电源"部分、以提供正确的电源并检查所有电源轨。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

      感谢您的回复!

    您是否更改了 ADS1299 EVM 和 MMB0板上的任何内容?我没有更改过 ADS1298EVM 和 MMB0板上的任何内容。

    建议将每个跳线分流器重置为出厂默认值。
    您在图片上展示的方式是测量 DVDD、而不是 AVDD。
    您希望/希望为 DVDD 使用和测量什么电压?我 用 DMM 分别测量了 DVDD、AVDD 和 AVSS,如下图所示。

    确保记录并拍摄您所更改的内容。

    ------------------
    您是否将跳线分流器拆下来串联电流表?----是的!

    JP24测得的80mA 或100mA 电流过高。

    大约20 毫安应该是合理的。 我在连接到 OSC 和 ADS1298的原理图上检查了 DVDD。在数据表中、OSC 电流约为最大10mA。

    ----------------

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您会使用一些更好的测量工具吗? 例如、尖锐的针尖或测试导联/导线捕捉器。 图中所示的测量方法可能会导致意外短接到不需要的引脚并且不稳定。

    确保电流表实际上与 DVDD 串联。

    ----------------

    我认为您是对的、

    由于电流由多个其他引脚元件共享、没有单独的方法只测量从 DVDD 轨到 EVM 上 ADS DVDD 引脚的电流。

    由于电流由多个其他引脚和元件共享、没有单独的唯一方法只测量从 AVDD 电源轨到 EVM 上 ADS AVDD 引脚的电流。

    如果在加电后测得的 DVDD 电流为80mA 或更高、而未改变任何值(即一切默认值)、即值过高。

    在 JP24中、如果选择的 DVDD 为3.3V、则20ish mA 是合理的范围、即使以8000SPS 采集也是如此。

    请确保默认情况下所有电压轨都是正确的。

    -------------------------------------------------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    非常感谢!

    您会使用一些更好的测量工具吗? 例如、尖锐的针尖或测试导联/导线捕捉器。 图中所示的测量方法可能会导致意外短接到不需要的引脚并且不稳定。

    确保电流表与 DVDD 串联。 我得到了一个测试捕捉器、用于测量 DVDD 的电流。 EVM 板上的 DVDD 电流仍然太高、但它对于获得内部信号效果很好。

    我发现 DVDD 来自  LDO TPS70302PWP 的 MMB0板、它可以输出1A 的电流、那么如何 为 DVDD 选择电源呢?

    如果您手头有 EVM 板、可以验证电流吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMB0上的 LDO 可以提供高达1A 的电流、但并不是必需的意味着它具有/必须始终提供1A 电流。 真叫人忍无可忍。

    如果只是为了 ADS1298的 DVDD 用途、那就别无他物了。  我认为200mA 的 LDO 应该绰绰有余。  

    但是、在您的用例中、您可能需要进行更多测试和测量、但200mA LDO 应该是起点。

    在 JP24中、如果以8000SPS 采集时将 DVDD 选择为3.3V、则20ish mA 是合理的范围。

    谢谢