主题中讨论的其他器件: ADS1299
您好!
我 有一个 ADS1298的 EVM 进行测试。 我使用了 DMM 在 VCC3.3V TP10与 DVDD 之间的 EVM JP24上进行电流测试、如下图所示:
我通过 DMM 获得了超过200mA (瞬时)的电流和大约80mA (连续)的电 流。但数据表7.1绝对最大额定值中的输入电流为100mA (瞬时)。 数据表7.3中的 IDVDD 为0.5mA。
无论如何、EVM 仍然在工作、我可以从中获取 ID 和数据。
因此、我对所测试的 DVDD 的电流感到困惑。与数据表进行比较。
顺便说一下、由 DMM 测试的 AVDD 和 AVSS 电流大约为1.79mA。
请帮助我指出。
非常感谢!