This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:热阻值

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225686/dac121s101-thermal-resistance-values

器件型号:DAC121S101

我是一名机械工程师、对一些电路板进行热分析。
有一些我在器件数据表中找不到的热特性。

是否为部件 DAC121S101CMM/NOPB 记录了以下任何热阻值?
  结至外壳
  -结至电路板
  机箱到板

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    我找到了结至外壳和 结至电路板:  
    Theta JC、top:85.1°C/W
    Theta JB:38.8°C/W

    此致!

    Katlynne Jones