This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3152:模拟电流输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3152, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225452/dac3152-analog-current-outputs

器件型号:DAC3152
主题中讨论的其他器件: THS3217

大家好、

客户希望将其用于输出范围为0至2.5V 且频率可调节的方波。  我对 DAC3152的输出有几个问题。  

  • 根据数据表第19页、我们需要使用变压器将差分信号转换为单端信号、我们是否可以使用 OPA 来实现它? 客户不想在这里放置变压器。 您可以推荐成熟的 OPA 电路吗?

  • 本页还介绍了施加20mA 满量程输出电流会使1:1变压器的输出为0.5Vpp、4:1变压器的输出为1Vpp。 您能介绍一下详细的计算过程吗?  

Br、

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:客户希望使用另一个 DAC 通道输出恒定电压信号。 问题是、如果我们使用变压器、它是否会由于直流信号恒定而饱和?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    如果应用是交流耦合的、则会使用变压器。 您从客户那里介绍的是直流耦合。 并非所有运算放大器都能满足这一要求。 建议使用一个设计用作 DAC 输出放大器的差分到单端放大器。 例如、请让客户查看 THS3217。 请在以下位置查找有关直流耦合 DAC 输出的资源: https://www.ti.com/lit/ug/tiduc44/tiduc44.pdf

    最大 Vpp 输出的计算方式为 最大输出电流下每个单独 IOUTP 和 IOUTN 驱动的两倍、本例中为20mA。 换句话说、应首先计算 IOUTP 和 IOUTN 之间的差分阻抗、然后将其乘以电流摆幅。

    在1:1图(图41)中、IOUTP 和 IOUTN 之间的差分阻抗为50Ω Ω。 20mA * 50Ω μ A = 1Vpp。  

    在4:1图(图42)中、IOUTP 和 IOUTN 之间的差分阻抗为100Ω Ω。 20mA * 100Ω μ A = 2Vpp。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在结尾处您可以看到、如果在4:1的情况下计算 IOUTP 和 IOUTN 之间的差分阻抗、等效电阻为100Ω Ω、因此输出 Vpp 为20mA * 100Ω= 2Vpp。

    此致、蔡斯