This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:读取内部温度 和由 SPI 提供的 AVDD 值

Guru**** 2793525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225390/ads124s08-read-internal-temp-sensor-and-avdd-value-by-spi

器件型号:ADS124S08

专家、您好!

我们的客户正在评估和调试。

我们需要 分别读取内部温度传感器测量和(AVDD–AVSS)/4次 SYS_MON[2]测量的值。

如果有通过 SPI 接口读取相应值的参考源代码、命令列表或指南文档、 请发送它。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     ADS124S08产品登录页面上显示了该器件的示例"C"代码。  这是通用代码、但显示了读取/写入寄存器和读取转换数据的正确流程。

    至于程序,你几乎总结了问题中的程序。  基本上、您只需写入 SYS 寄存器(09h)即可将 SYS_MON 位的值更改为所需的测量模式。  数据表第52页的第9.3.9节对系统监视器配置进行了说明。  一旦 将寄存器写入所需的功能/模式:

    • 开始转换  
    • 等待转换完成
    • 读取转换结果

    此致、

    Bob B