This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:RLDOUT 引脚上的电压测量- ADS1293

Guru**** 2502005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225050/ads1293-voltage-measurement-on-rldout-pin---ads1293

器件型号:ADS1293

您好! 我使用 TI-ADS1293设计了自己的电路板、用于测量生物信号。 我正在使用 RLD 作为连接到个体身体的单独电极。 我想知道我在 IC 的 RLDOUT 引脚上测量的电压是否正确。 我可以在使用电压高度计时得到大约2.4V 的值。  
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于 VDD 和 VSS 电源。

    请查看数据表第7页  

    右腿驱动基准

    RLDREF 输出空载电压(VDD–VSS)/2.2V  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的电路中的 RLDREF 引脚为1.5V (VDD = 3V3、VSS = 0V)。 我认为这部分是正确的。 RLDOUT 引脚如何? 应该遵循相同的电压?  

    我的电路基于数据表:

    其中:
    R1 = 100k Ω
    C1 = 1.5nF
    R2 = 1M Ω

    谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    请参阅数据表第23页

    8.3.12右腿驱动器(RLD)

    "

    RLD 运算放大器的负输入端子始终连接到 RLDINV 引脚。
    默认情况下、RLD 运算放大器的正输入端子路由至 RLDIN 引脚。
    然而、当 AFE_PACE_CN 寄存器的 PACE2RLDIN 位= 1时、正输入端子会在内部路由到 RLD 基准。
    这将允许将模拟起搏信号仪表放大器的输出连接到 RLDIN 引脚。
    RLD 运算放大器的输出始终连接到 RLDOUT 引脚、
    "

    第24页图22图 22. 右腿驱动电路

    因此、RLDOUT 电压取决于 PACE2RLD 开关/多路复用器的选择方式;因此、它可以等于

    RLDREF  

    或  

    RLDIN

    谢谢