This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:错误规范之间的差异

Guru**** 2922410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223185/dac81404-difference-between-error-spec

器件型号:DAC81404
主题中讨论的其他器件: DAC81408

尊敬的技术支持团队:

我想了解误差规格之间的区别。

问题1
"失调电压误差"是否包括"失调电压误差温度系数"?

此外 ,"满量程误差"包括"满量程误差温度系数和"增益误差"包括"增益误差温度系数",?

问题2.

例如、考虑增益误差、
当在25°C 时输出5V 电压并且上升漂移到30°C (5°C)时、

增益误差"不适用、因为温度范围为 TA =-40°C 至+125°C 相反,只有"增益误差温度系数±2ppm/°C"才适用。

是这样吗?

问题3

 "偏移误差"和 "偏移误差温度系数"具有以下测试条件。

为什么选择双极范围减?

为什么是双极但被定义为负? 应如何考虑正极侧?

----------------

单极范围、AVSS = 0V 双极范围、–21.5V≤AVSS < 0V

----------------

问题4  

  "偏移误差"和  "零代码(负满量程)误差"之间有什么区别?

问题5.

 以下各图是典型规格吗?

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    祝您度过美好的一天!

    我将 在这里再次提出问题并附上答案。

    问题1
    "失调电压误差"是否包括"失调电压误差温度系数"?

    此外  ,"满量程误差"包括"满量程误差温度系数和"增益误差"包括"增益误差温度系数",?

    回答:是、"偏移误差"、"满量程误差"和 "增益误差"包括"  在数据表中没有温度系数参数。

    问题2.

    例如、考虑增益误差、
    当在25°C 时输出5V 电压并且上升漂移到30°C (5°C)时、

    增益误差"不适用、因为温度范围为 TA =-40°C 至+125°C 相反,只有"增益误差温度系数±2ppm/°C"才适用。

    是这样吗?

    回答:否,  对于 DAC 代码的线性范围,"增益误差"始终适用(将根据代码进行缩放)。

    问题3

     "偏移误差"和 "偏移误差温度系数"具有以下测试条件。

    为什么选择双极范围减?

    为什么是双极但被定义为负? 应如何考虑正极侧?

    ----------------

    单极范围、AVSS = 0V 双极范围、–21.5V≤AVSS < 0V

    ----------------

    回答:没有双极范围是负的,请仔细看,它的电源 AVSS 是负的。  DAC 双极范围意味着 DAC 输出在与 GND 之间的正向和负向方向上具有相同的电压摆幅。 对于该 AVSS、电源必须为负(取决于输出范围和下余量)。

    问题4  

      "偏移误差"和  "零代码(负满量程)误差"之间有什么区别?

    AN:"偏移误差"是在线性 DAC 代码开始时测量的,即对于16位:对于 AVDD≥5.5V 的 DAC 代码512

    并且 " 零代码(负满量程)误差"是在零代码上测得的

    问题5.

     以下各图是典型规格吗?

    答案:  

    这些规格是最小值/最大值规格、但是典型的室温图。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。

    我想简单地计算 DAC 的总体精度。  输出范围为±5.12V。

    根据培训视频、TUE 包括失调电压、增益、INL。

    https://www.ti.com/ja-jp/video/6131989221001#transcript-tab

    数据表显示、在 TA =-40°C 至+125°C 的条件下、TUE 为±0.07% FSR 以下计算是否正确?

    例1)

     5.12V *±0.05*0.01= ±2.56mV⇒5.12V±2.56mV

    示例2)

     1V *±0.05*0.01= ±0.5mV⇒1V±0.5mV

    此致、

    TTD.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望你有一个美好的一周!

    如需计算 DAC 的整体精度、可直接使用 TUE。 而 FSR 是 DAC 的 FSR、即5V 范围的 FSR 是 5V、 ±5V 范围的 FSR 是  10V。

    1.5.12V  范围的总体精度为   = 5.12V ± 0.07%FSR (=6V、因为  5.12V 范围的最小值为0-6V 上升)

                                        = 5.12V ± (0.07 * 6V / 100)  

                                        = 5.12V ± 4.2mV

    2.  1V 范围的总体精度为      = 1V ± 0.07%FSR (=5V、因为  5.12V 的最小范围为0-5V 向上)

                                        = 1V ± (0.07 * 5V / 100)  

                                        = 1V ± 3.5mV

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjay:

    感谢您的答复。

    我的实际电压范围在±5V 以内。 我错误地认为 DAC 设置为常规的±5.12V、因此我不会使用6V (过压的20%)。

    在这种情况下、以下计算是否正确?  

    1.  5V 范围的总体精度将是      = 5V ± 0.07%FSR (=5V)

                                        = 5V ± (0.07 * 5V / 100)  

                                        = 5V ± 3.5mV

    2.  1V 范围的总体精度为      = 1V ± 0.07%FSR (=5V)

                                        = 1V ± (0.07 * 5V / 100)  

                                        = 1V ± 3.5mV

    当 DAC 输出为-5V 或-1V 时,TUE 是否 为 ± 0.05%FSR ?  

    正( ± 0.07%FSR)

    负(± 0.05%FSR)  

    3.  5V 范围的整体精度将是      =-5V ± 0.05%FSR (=5V)

                                        =-5V ± (0.05 * 5V / 100)  

                                        =-5V ± 2.5mV

    4.  1V 范围的总体精度将为      =-1V ± 0.05%FSR (=5V)

                                        =-1V ± (0.05 * 5V / 100)  

                                        =-1V ± 2.5mV

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前两项计算是可以的、但后两项是不可以的、 需要校正 FSR。

    3.  -5V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =-  5V ± 0.05%FSR

                                        =- 5V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =-  5V ± 5mV

    4.  -1V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =- 1V ± 0.05%FSR

                                        =- 1V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =- 1V ± 5mV

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。

    我想 对所有1 (5V)、2 (1V)、3 (-5V)、4 (-1V)使用相同的设置±5V FSR (=10V)。

    3和4只是来自您答案的副本。

    1和2是否正确?  

    1.  5V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          = 5V ± 0.07%FSR

                                        = 5V ± (0.07 * 10V / 100)  

                                        = 5V ± 7mV

    2.  1V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          = 1V ± 0.07%FSR

                                        = 1V ± (0.07 * 10V / 100)  

                                        = 1V ± 7mV

    3.  -5V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =-  5V ± 0.05%FSR

                                        =- 5V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =-  5V ± 5mV

    4.  -1V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =- 1V ± 0.05%FSR

                                        =- 1V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =- 1V ± 5mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在计算中将1和2的 TUE 数从0.07 %FSR 更改为0.05 %FSR、休息没有问题。

    谢谢。

    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjay:

    感谢您的答复。

    我了解到 由于 TUE (± 0.05%FSR)造成±5V 双极输出电压的误差为±5mV。

    1.  5V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          = 5V ± 0.05%FSR

                                        = 5V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        = 5V± 5mV

    2.  1V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =  1V ± 0.05%FSR

                                        = 1V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =  1V± 5mV

    3.  -5V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =-  5V ± 0.05%FSR

                                        =- 5V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =-  5V ± 5mV

    4.  -1V 范围的总体精度为(最小可能范围为 ±5V、FSR 为10V)   

                                          =- 1V ± 0.05%FSR

                                        =- 1V ± (0.05 * 10V / 100)  

                                        =- 1V ± 5mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    DAC81404的 TUE 是否包括内部基准精度?

    此致、

    TTD.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    不可以、内部基准误差需要单独计入 TUE。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

     在 TA =–40°C 至+125°C 时指定偏移误差(±0.05%FSR 最小值/最大值)和增益误差(0.06 %FSR 最小值/最大值)

    您能否℃? ℃温度为25 ̊ C 的情况下、我想使用"失调电压误差温度系数"和"增益误差温度系数"计算25 ̊ C 时的漂移。

    附件

    DAC81408℃如下所示的典型值(TA=25 μ A)、但  DAC81404不具有。

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

     和增益误差没有25 μ V 的数字(通常所有最终 PINT 误差)。  ℃要在25 μ s 时 ℃温度、请使用 TC 数值、℃并使用125 μ s 或-40 μ s 范围内的反算结果、取最坏的情况。  

    ℃-这不是推荐的方法、理想情况下应测量25 μ V 下的失调电压/增益误差、然后在其顶部应用 TC。

    谢谢。

    Sanjay