This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:便携式 ECG

Guru**** 2974830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221403/ads1298-portable-ecg

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:、 LM27761

您好、专家!

我们的客户 对 ADS1298存有一些疑问。 我们可以向您寻求帮助吗?

具体而言、他想知道应该使用的输入端电流是多少(他想实现便携式 ECG)。  ECG 用于心电图。

他 在数据表中找不到任何内容、只找到了最大电流(10mA)。
是电源引脚还是每个通道上的电流?
您是否还建议在布局中使用特定的 LDO 或电压开关稳压器?

另外、他想知道如何选择合适的电源。 +-2.5V 或+-1.5V 之间有何区别? 他需要使用双极电源配置。 这对 VREF 有什么影响、以及选择 VREF 的最佳方式是什么?

他的 应用程序是便携式的、因此他将使用电池

请告知。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表示  

    "什么是输入端的电流,他应该我们。"

    是的、他正确参考了数据表第12页。 通常情况下、退出/消耗电流不应超过规定的10mA 或不应超过15至20mA。  

    请让学员查看 ADS1298或 ADS1298R EVM 的用户指南、其中包含建议的电源和 EVM 上的 LDO 器件、他们可以对电源使用相同或相似或更安静的规格。

    关于单极或双极、请查看数据表第97页。

    关于基准电压 VREF、请查看数据表第33页。  一般来说、它必须非常安静和干净。 数据表建议使用外部参考器件、客户可以使用该器件或查找具有类似或更好规格的器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先感谢你的友好回答。
    不过,我想请你提供更多的资料。

    -电流是否指的是到达电源引脚(Iavdd 或 Idvdd)的电流? 到达该引脚后、它是否会被我选择使用的通道拆分?

    -如果您想要双极型电源、LM27761还可以接受吗(注意开关频率是采样频率的倍数)?

    关于 START 引脚,在数据表中我读到,如果我想从微控制器通过下拉电阻控制它,它必须保持低电平状态。 您能否向我推荐一些可以使用(可能也用于复位和断电引脚)的电阻值?

    -至于模拟电源的价值,您是否建议我的应用(ECG )使用任何值?

    非常感谢您的观看。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IAVDD 指示 AVDD 用于模拟电源的流入/消耗的电流

    IDVDD 指示 DVDD 用作 数字电源所消耗的电流

    -------------------------------------------------------

    电源的更多信息、请要求客户检查并比较用户指南中建议的电源规格。  

    请参阅 用户指南中的下拉 电阻器原理图、通常1k 到10k 都可以。

    请参阅 用户指南原理图

    -------------------------------------------------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    我从客户那里收到了与我之前的评论有关的其他信息。 请参阅以下内容:

    "昨天、我发送了一封电子邮件回复、因为我对该器件(ADS1298)有其他疑问。 但是、我发送的电子邮件不是很清楚。 所以,我给你发送同样的电子邮件,希望这一次它会更具可读性。 对于给您带来的不便、我深表歉意、感谢您的友好和乐于助人。
    以下是我的问题:

    -电流是否指的是到达电源引脚(Iavdd 或 Idvdd)的电流? 到达该引脚后、它是否会被我选择使用的通道拆分?

    -如果您想要双极型电源、LM27761还可以接受吗(注意开关频率是采样频率的倍数)?

    关于 START 引脚,在数据表中我读到,如果我想从微控制器通过下拉电阻控制它,它必须保持低电平状态。 您能否推荐一些我可以使用(可能也用于复位和断电引脚)的电阻值?

    -至于模拟电源的价值,您是否建议我的应用(ECG )使用任何值?

    再次感谢您的支持、非常感谢。 对于给您带来的不便、我也深表歉意。"

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WebEx 聊天中讨论-重复的问题、请在早期回复中查看答案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    我收到了客户的回复、他有一个 新问题要问。 请参阅以下内容:

    "为什么在用户指南中为抗混叠滤波器选择338kHz 和153kHz 的截止频率?

    我知道唯一的要求是削减调制器频率谐波(在本例中为 HR 模式、为512kHz)、但为什么不选择较低的频率值来尝试消除一些噪声?
    我也知道 sinc 滤波器能够很好地减少噪声、但我仍然不明白为什么选择了两个这样的高频。
    我一直感谢您的热情关注。"

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户能否确定他们参考的是哪种用户指南?

    是这一个吗?  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf?ts=1683131006504&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1298ECGFE-PDK

    如果他们能够指出、他们指的是哪些滤波器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chien:
    是的、这是指南。
    客户谈论的是抗混叠滤波器(第52页)。
    谢谢、此致、
    杰拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在返回之前、我需要与其他工程师进行讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chien:

    我们理解并感谢您的所有帮助。

    BRS、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chien:

    我想就我们的客户问题的状态轻轻地跟进。 我们希望再次收到您的来信。 谢谢你。

    BRS、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    与其他工程师讨论后、他们没有任何特别的理由来选择该截止频率。

    客户可以选择更改为截止频率并进行测试。

    谢谢