This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:无模拟电源、和断电模式的数字电源

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945, ADS7954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221439/ads7945-digital-supply-without-analog-supply-and-power-down-mode

器件型号:ADS7945
主题中讨论的其他器件: ADS7954

您好!

我已将单独的数字电源和单独的模拟电源分别连接到 DVDD 和 AVDD。 在模拟电源通常关闭时、数字电源始终连接到 ADS7945、并且仅在 ADS7945需要运行时打开。 在 ADS7945的 AVDD 电源为0V 时、保持3.3V 连接至 DVDD 电源是否安全且允许? 此外、它还会对功耗产生怎样的影响呢?

在16时钟突发模式下、ADS7945的 PDEN 引脚能否与其 CS 引脚连接? 此外、如果 PDEN 引脚设置为逻辑高电平、是否会在 CS 引脚的第一个上升沿后切换其以退出断电模式?

此致!

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  理想情况下、DVdd 电源不应超过 AVdd 电源(见第4页)。  AVdd 关闭时、您对模拟输入有何影响?  它们是否已断开连接?  根据第2页的绝对最大值规格、AINx 不能超过 AVdd 超过300mV。  您可以拥有没有 AVdd 的 DVdd、但没有 AVdd 的 AINx 则不能。

    PDEN 不能连接到/CS、它应保持静态或由 GPIO 控制。  请参阅图83和 掉电 数据表第30页的"电气特性"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的及时响应。

    第4页上的信息假设 AVDD 处于2.7V 至5.5V 范围内、但未指定 AVDD 为0V 时的情况、因为所述的最小 DVDD 为1.65V (而非 如果 AVDD < 1.65V、则为1.65V 或 AVDD )。

    当 AVDD 为0V 时、模拟输入也将为0V 。实际上、除非检测到机械事件、否则整个模拟部分将处于关闭状态、但数字部分将始终处于打开状态。 因此将为 DVDD 供电、但仅在检测到事件时才为 AVDD 供电。

    再次感谢您!

    此致!

    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步确认、将未使用的 ADC 差分通道连接到 AGND。 希望这是连接未使用通道的推荐方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 PDEN 引脚、我的例子与图84和85更相关。 数据表中提到了 T 只要 CS 处于低电平、器件就会保持断电状态。 PDEN = 0时的 CS 上升沿使器件退出断电状态。 但它没有具体提到 PDEN = 1但 CS 正在切换的情况。 我希望、即使在器件内部进入断电模式之后(即读取最后一个帧)、在 PDEN = 1时切换 CS、它也会使器件保持断电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第4页上的信息实际上告诉您、DVdd  不应超过 AVdd、电源电流的规格必须在表中显示的限值内。  

    关于 PDEN、如果您计划关闭 AVDD 和 AINx 通道、实际上您甚至不需要担心 PDEN。  断电功能仅适用于 ADS7954的模拟部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 实际上、一旦开启模拟电源、 ADC 在大部分时间仍处于空闲状态、因此断电模式有助于降低平均电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    再次道歉、但只是想确认以下针对 ADS7945的连接是否适用于将投入生产的器件、而且这些连接不会导致故障?

    模拟电源关闭时的信号:

    DVDD = 3.3V

    CS、SCLK、SDO = 0V (无通信)(如果需要、可将其设置为逻辑高电平)

    通道 SEL、PDEN = 0V

    AVDD、GND、REF、REFGND、AIN0P、  AIN0N、 AIN1P、AIN1N = 0V

    模拟电源打开时的信号:

    DVDD = 3.3V

    CS、SCLK、SDO = 数字信号

    CH SEL = 0V

    PDEN =数字信号

    AVDD = 3.3V (未连接到 DVDD)

    REF = 3V

    AIN0P、AIN0N =模拟信号

    GND、REFGND、AIN1P、AIN1N = 0V

    此致!

    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    不幸的是,我不能告诉你有'没有风险'。  从技术上讲、您是在 DVDD 的已发布限制之外操作设备的。  但是、限制 DVdd 电流将更大限度地降低损坏器件的风险。