This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:这个问题与导联检测有关。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222947/afe4950-this-is-a-question-related-to-lead-detection

器件型号:AFE4950

在监测 ECG 信号的 ADC 值时,
能否通过 AFE4950芯片寄存器设置来执行导联检测?

如果可以在监护期间执行导联检测,
您能告诉我、数据表中提供的3种导联检测方法中哪种最适合您吗?

如果您选中、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本次讨论遵循 NDA、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述查询已得到解决。
    不过、我还有其他问题、因此我会进行回复、因此请检查一下并回答我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dooho:

    我已给您发送电子邮件。 您是否可以通过电子邮件进行通信、因为这遵循了 NDA。

    谢谢