This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE5832LP 启动序列

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224827/afe5832lp-afe5832lp-start-up-sequence

器件型号:AFE5832LP

您好!

我将编写 VHDL 代码、以便在启动时设置 AFE5832LP、从而生成图形。

我已按照数据表中所述的启动序列进行操作、但未工作、没有来自器件的信号。

我已经附上了用于设置的 VHDL 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的联系。

    我认为您没能附上 VHDL 代码。

    无论如何、您能否描述您的系统并提供以下详细信息:

    1.您是否正在使用客户 EVM?

    2.您是否验证了设备的时钟是否正在发送? 视觉指示是器件电流。 启用/禁用时钟会改变电流消耗。

    3.您确认了 SPI 是否在工作吗? 您可以通过写入 SPI 命令来关闭器件、并观察电流的变化。

    4.如果上述情况运行正常、您是否探测过设备的 LVDS 输出、是否确认您是否获得了正确的共模电压并与数据切换。

    如果您需要通过电子邮件直接查看此问题(因为该设备是选择性披露)、您可以通过 abhishek.vishwa27@ti.com 向我发送电子邮件。 

    谢谢。此致、

    Abhishek