This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224589/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

ADC12DJ3200EVM 手册提到:

ADC12DJxx00EVM 包含一个基准时钟输入(CLKIN0)、允许用户将 LMK04828同步到外部10MHz 基准、从而实现相干采样

目前尚不清楚是否需要修改 EVM 硬件或软件配置。

我的期望是、应用这样的10MHz 将提升进入 ADC 的时钟的频率精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需修改、您只需在 CLKIN0处应用10MHz 即可。

    此致、

    Neeraj